This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:芯片布局说明

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744616/sn74lvc2g14-chip-layout-clarification

器件型号:SN74LVC2G14

我只需要确认芯片布局符合将引脚1置于物理芯片侧面的较大垂直条下方的标准。 我在规格表上找不到有关芯片方向的任何确切说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、您回答正确。 "引脚1索引区域"将有一个点或一个条形、引脚将从指示器逆时针向上计数。  以下是一个示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。