This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74BCT8373A:电源电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745360/sn74bct8373a-supply-voltage

器件型号:SN74BCT8373A

团队、

器件将在3.3V 下运行。  规格建议5V、但3.3V 处于允许范围内。

只需再次检查。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    它可以使用3.3V 电源运行、但我们无法保证正常运行。 对于电源、建议保持在4.5V 至5.5V 之间、如"建议运行条件"表中所述。