This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:粘结加热和流动焊接

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743130/cd4050b-bond-heating-and-flow-soldering

器件型号:CD4050B

尊敬的专家:

我的客户正在考虑采用 CD4050BPWR、并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们希望使用 CD4050PWR、但我们担心安装条件。

因为我们需要处理瓶胚粘结加热和波(流)焊接。

关于流动焊料、根据应用手册 SNOA040B、似乎可以。

在这种情况下、它需要进行接合加热和流动焊接。

您能不能建议 CD4050BPWR 是否可以进行粘结加热和波焊?

我很高兴知道接合加热的热限制。 (例如、它需要低于 Tjmax)

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、
    我将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。

    在本例中、
    就我看到的其他线程而言、TSSOP 封装似乎能够承受波焊。
    我想让您评论一下是否没有问题。

    关于键合硬化曲线、略高于峰值150°C 的绝对最大额定存储温度、需要进行确认。
    如果不能接受、请告诉我可以处理的学位。

    我很期待您的回复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 已经测试了波焊可行性、但我们不保证结果。

    • TI 波焊研究的结果

    –       根据发布的 JESD22-A111A 波焊标准化测试对器件进行了测试、该测试概述了波焊性能评估中可接受的温度曲线和方法。  但是、由于波焊工艺的变化、电路板设计和粘合属性、结果可能会有所不同。

    –       我们强烈建议客户执行自己的评估、以验证其无铅波焊工艺中组件的兼容性。  TI 执行的任何测试可能并不完全代表我们的最终客户的流程;因此,共享的任何信息都不能保证性能。

    –       所有单元在波焊后都通过了电气测试、几乎没有或没有电气性能下降。

    –       TI 波焊研究的目的不是鉴定该流程。 这是为了展示可行性。

    –       TI 已确定“经测试的器件”可用于符合 JESD22-A111A 的波焊。

    –       有关波焊的其他信息,请访问 http://www.ti.com/lit/an/scea041/scea041.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。

    我知道 TSSOP 封装适用于可行的波焊。

    非常感谢您的帮助。

    另一方面、我想 确认键合固化曲线。

    我必须向客户回复是否  可以满足此条件(160度峰值和100秒内)或指示替代条件。

    我很抱歉让您完成所有这些。

    我很期待见到你。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    你能描述一下"粘结硬化"--这是什么?

    我认为对于100秒的160C 没有任何问题。 该器件的额定存储温度为150C (无限期)、回流焊可能会在短时间内承受260C 的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。

    由于流动焊料是通过吹制焊料接合的、因此如果未粘合、它将会脱落。

    也就是说、当执行流动焊接时、必须进行粘接。

    客户提供了粘接条件(260deg 10sec)。

    在这种情况下、无法判断是否可以容忍160°C 的条件。10秒。

    正如您提到的、它足够低于260度的回流温度、那么是否可以判断没有问题?

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、
    我们强烈建议客户执行自己的评估、以验证此类独特制造工艺的组件兼容性。

    我认为不会有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。

    你是对的!

    我将与客户分享您的建议并让他们考虑。

    感谢您的大力帮助与合作。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    此致、

    新一