This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:关于 Vcc<0.8V 且输入=2.55V-3.4V 的输出电平

Guru**** 2503075 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744413/sn74aup1g17-about-output-level-at-vcc-0-8v-and-input-2-55v-3-4v

器件型号:SN74AUP1G17

您好!

 

关于 SN74AUP1G17上的输出、我的客户提出了一个问题。

(问题)

当它们的条件如下时、输出电平如何变为?

(高或低或未知?)

・Vcc<0.8V (低于0.8V)

・输入 A =2.55V-3.4V

 

基本上、由于绝对最大额定值、我认为器件在输入3.4V 时不会损坏。

但我不确定输出电平是如何在上述条件下实现的。

 

此致、

TAO_2199


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    您正在寻找的答案可在以下常见问题解答中找到: e2e.ti.com/.../723607

    因此、对于 SN74AUP1G17、 无论 Vcc 的值是多少、都可以将4.6V 电压施加到输入端。

    输出将跟随 Vcc、因此如果 Vcc 为0.8V、则输出应在0.8V Vcc 处约为0.7V 的 VOH 处。

    如果 Vcc 低于0.8V、则 SN74AUP1G17在该电压下不符合规格、并且无法保证任何输出行为。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karan。、

     

    我已将您的答案通知给我的客户。

    我将关闭此主题。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO 2199