This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL1655:双侧转换

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744916/sn74gtl1655-dual-side-translation

器件型号:SN74GTL1655

大家好、

我阅读了 SN74GTL1655的数据表、发现当 OEAB/和 OEBA/均为低电平时、端口和 B 端口都可以处于活动状态。

这是否意味着它支持两侧之间的自动方向转换?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、
    否、器件无法支持自动双向转换。 为此、请参阅位于以下 位置的 TXB、TXS 或 LSF 器件系列:www.ti.com/.../products.html

    输出为"有源"意味着它正在驱动线路。 如果另一个器件也尝试驱动线路、则称为"总线争用"、可能会损坏一个或两个器件。

    自动双向器件可通过以下两种方式完成此功能:(1)无驱动强度(LSF 和 TXS 器件)或(2)极低驱动强度(TXB 器件)、以便过驱动。