This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:应该将未使用的输入引脚直接接地、或者通过串联一个电阻器然后接地来连接?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744316/sn74lvc07a-should-unused-input-pins-be-tied-to-gnd-directly-or-by-connecting-a-resistor-in-series-then-tied-to-gnd

器件型号:SN74LVC07A

尊敬的 TI EE:

            当使用 SN74LVC07ADR 作为缓冲器 IC 时、是否应将未使用的输入引脚直接接地、或通过串联一个电阻器然后接地?

            下面的两幅图显示了将未使用的输入引脚连接到 GND 的两种方法。 它们在串联 RN915和 GND 之间存在差异。请帮助确定 我应该选择哪种方法。谢谢!

此致

Cheney_Sun