This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54121:使用寿命和已知问题的历史、可靠性

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744119/sn54121-service-life-and-history-of-known-issues-reliability

器件型号:SN54121

您好!

我们板上有两个 SN54121芯片、它们在很长时间后出现故障。

对于可靠性问题、TI 是否有 已知问题和/或我们可以看到的此芯片修订的历史记录?

如果此芯片保持在其建议的工作条件内、预计的使用寿命是多少?

-PB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    我将与 QA 部门核实、他可以运行与此设备相关的所有退货和问题的报告。

    器件的寿命。 TI 制定了设计规则、以确保50FIT 在105c 时的使用寿命为10年。
    但是,这是一个非常古老的设计,而且这些规则可能当时还不成熟或完全到位。 但是、由于该技术的尺寸要大得多且具有更大的固有裕度、因此它很可能超出这些目标。
    请等待其他反馈。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    Richard Biddle 将通过电子邮件与您联系、提供有关退货和问题的信息。

    我现在要关闭这个线程。 如有必要、您可以重新开机自检以将其打开。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将等待 Richard 的介绍。

    谢谢 Wade。