This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:CLK 输入信号质量

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743708/sn74lv165a-clk-input-signal-quality

器件型号:SN74LV165A

大家好、团队、

我的客户 在其系统中使用 SN74LV165A。 它们担心低于 CLK 输入。

请参阅以下不同的 CLK 波形、并检查 这些波形是否适用于 SN74LV165A CLK。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    SN74LV165A 是一款上升沿触发器件。 是否有原因只关心时钟的下降沿?

    我看不到所示信号有任何问题。 它们都在大约4ns 内从高电平转换为低电平、这在3.3V 时完全处于建议的100ns/V 最大值范围内。 我没有看到任何可能影响操作的非单调性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、

    请参阅下面 CLK 的上升沿波形。 上升时间也~4ns。

     SN74LV165A 的波形是否正常 ?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Johnny。

    我看不到这些示波器截图有任何问题。 信号在第一个示波器脉冲中确实显著下降、但不会下降、并且总体上升时间非常好。 零件将正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys。