This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:VCCA 断电后的输出

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743649/sn74axc8t245-output-after-vcca-lost-power

器件型号:SN74AXC8T245

大家好、

数据表显示: VCC 隔离特性可确保当任何一个 VCC 输入电源低于100mV 时、所有电平转换器输出均被禁用并处于高阻抗状态。

这是应用:1.5V 用于处理器、VCCA、3.3V 用于 VCCB。

首先 、/OE 连接到 GND、A1为输入、B1为输出。 处理器在 A1上设置为高电平、因此 B1为高电平。

然后、/OE 连接到1.5V、当处理器和 VCCA 的1.5V 电源关闭时、B1将是什么? 它是否仍然保持高电平?

图4在数据表中意味着什么?

谢谢、此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 输入被驱动为高电平、或者当至少一个 VCCA/B 关闭时、所有输出被禁用。 如果没有其他器件驱动该信号、并且没有上拉或下拉电阻器、则输出将悬空。

    图4显示了被禁用的输出的时序、该输出被电阻器以与其驱动方向相反的方向拉取(请参阅图1/2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、Clemens 为您提供有关此方面的信息。
    Hao、
    如果还有其他问题、请告诉我。