This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74QDCURQ1负输入

Guru**** 2583785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743974/sn74lvc2g74qdcurq1-negative-input

当使用 SN74LVC2G74QDCURQ1的 CLK 角度时、我将有一个负电压输入(大约-1V)。 允许吗? 如果超过限值、是否存在负保护或限制? 例如、电流<1mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    该信息显示在我在下面提供的绝对最大值表中。

    这样做会违反绝对最大输入电压。 但是、如果您阅读了注释、您将看到、只要电流被限制在输入钳位电流额定值以下、就可以执行此操作。