This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:CD4013B

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743843/cd4013b-cd4013b

器件型号:CD4013B

您好!

我的问题是关于 CD4013B D 类触发器芯片上使用的镀层。 直到最近、我们才收到这种在引线上镀银的芯片、但最近、我们的 CM 报告了从银色变为无色铜色的情况。 经过一些研究、我们发现 CD4013BE 的引线具有 CU NiPdAu 铅/焊球涂层(根据数据表)。 自 上次修订版本 D (2005年3月)以来、此完成状态没有变化。 修订版 E 还显示了相同的铅/焊球涂层、这与哑光铜色一致、但并未解释我们在过去几年中一直使用的这些铅上的银色。  我们已经检查了多个来源、发现这种乏味的铜引线镀层、排除了分销商的问题。 我们的问题是、银金与铜金之间有何变化、在数据表的哪个部分下、我们可以在下看到这种变化。 请提供建议。  我们在下面附上了一张图片、其中显示了在引线上发现的两种不同颜色、此外 、在制造过程之前还会出现这种暗淡的铜色。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    我希望此常见问题解答有助于解答您有关单侧粗糙引线框的问题。
    e2e.ti.com/.../718449

    谢谢!
    卡兰