This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT827:sn74abt827

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743218/sn74abt827-sn74abt827

器件型号:SN74ABT827

我想知道、在 SN74ABT827的输出上使用上拉电阻器是否会对规格产生任何问题。

VCC 为+5V、上拉电阻为10K 至 VCC。

通常、CMOS 输出不希望有上拉或下拉电阻器。

该器件没有连接到 VCC 轨的高侧输出二极管。 它只有一个连接到 GND 的低侧二极管。

因此、规格中需要注意 的是、向 VCC 添加上拉电阻可能会向输出引脚注入电流、如果没有高侧二极管、通常不接受这种情况。

输出上的这个上拉是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    SN74ABT827不是 CMOS 器件-而是 BiCMOS 器件。

    输出使用此结构:

    (应用报告"ABT可实现最佳系统设计"中的图像)

    我看不到在输出端添加一个10千欧的上拉电阻器时有什么问题,特别是在电源电压相同的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您使用的上拉电阻大小、可能会出现问题。 数据表列出了处于低电平状态的输出的最大绝对电流为128mA、是否满足此条件?

    谢谢!
    卡兰