This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104ERGYR

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743020/txs0104e-txs0104ergyr

器件型号:TXS0104E
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

我正在使用 TXS0104ERGYR 双向转换器。 一侧 Vcca = 1.8V (从一个 iMX7处理器驱动为一个 GPIO 引脚)、对于本地器件、TXS 器件的另一侧为3.3V。   

来自 iMX7的 VOH (最小值)为1.44V。

Vih (最小值)到 TXS 器件为"Vcca - 0.2V"= 1.6V。 我担心这可能会导致来自 iMX7的"高电平"无法通过转换器。 请参阅数据表6.3的建议运行条件"。

TXS 器件在1.8V 电源轨上仅需要0.2V 的 VIH -这是正确的吗? 如何纠正此问题? 我已经了解过其他 TI 器件-我不想查看其他需要在每个 I/O 引脚上进行外部上拉的电压转换器件。  

谢谢

BUCK Patel   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、降压、

    由于您要将我们的器件连接到推挽驱动器、因此您可以在此应用中使用 TXB0104。 TXS0104更适合开漏驱动器、就像您在 I2C 接口中看到的那样。 TXB0104无需使用外部上拉/下拉。

    请注意、VOH (最小值)值可能具有某些输出电流条件、我相信如果您驱动其他 CMOS 输入、则不会满足该条件。 因此、我不希望它从1.8V 下降太多