This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:未连接时 OE 的状态和状态是什么?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742686/sn74lv4t125-what-s-the-state-of-oe-and-a-state-when-unconnected

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G14

您好!

我的客户想知道使能引脚 OE 和输入引脚 A 在保持未连接状态时的状态。 它是高电平还是低电平还是不确定? 我们是否有用于显示输入结构的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CMOS 输入保持未连接状态时、这被称为"保持输入悬空"、这对器件而言非常糟糕。

    这里有一个有关此主题的常见问题解答: [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    它还包含典型 CMOS 输入的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、
    谢谢你。
    文章中说"
    '对于任何没有施密特触发输入的 CMOS 器件、数据表定义了可防止这种情况发生的最小输入转换速率。'
    1.如何知道器件是 CMOS、BiCMOS 还是双极器件?
    2.如何知道器件是否具有施密特触发输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    要直接回答您的问题、请执行以下操作:

    1.如何知道器件是 CMOS、BiCMOS 还是双极器件?

    这通常在数据表中明确说明。  例如、在 SN74LV4T125数据表的第1页中:

    SN74LV4T125是一款低电压 CMOS 缓冲器门...

    2.如何知道器件是否具有施密特触发输入?

    这有点难回答。 通常、施密特触发输入器件会直接声明这一点。  例如、SN74LVC1G14的标题为"SN74LVC1G14单路施密特触发反相器"

    然而,情况并非总是如此。 最好也在电气特性表中查找输入阈值规格。  标准 CMOS 器 件将仅指定 VIH 和 VIL、而施密特触发输入 CMOS 器件将指定 VT+、VT-和 ΔVT。