This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:关于开关速度规格

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742666/sn74lvc2g126-about-switching-speed-spec

器件型号:SN74LVC2G126

您好!

您能告诉我 SN74LVC2G126开关速度规格吗?
网页有以下说明。



但是、数据表中未介绍其规格。
客户希望知道 VCC=1.8V 条件下的最大频率。
请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    LVC 系列的"标称"电压为3.3V

    虽然我们不会指定或表征非时钟逻辑器件的开关速度、但我们确实提供了预期的最大工作频率、以帮助客户了解逻辑器件的一般限制。

    我的建议是让器件在其所需的工作环境中以其所需的工作频率进行测试。  在高速时、需要考虑的因素太多、只需将其与单个数字相加即可。

    有关此数字来自何处的更多信息、请访问: [常见问题解答]逻辑门或缓冲器的最大数据速率(或工作频率)是多少?