This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]逻辑门或缓冲器的最大数据速率(或工作频率)是多少?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74LVC1G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742805/faq-what-is-the-maximum-data-rate-or-operating-frequency-for-a-logic-gate-or-buffer

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34SN74LVC1G79

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 时序参数>>电流常见问题解答

**注**

此常见问题解答以推挽输出器件为参考。 开漏输出

由于 缺少正极侧驱动器、固有的工作频率较低。



对于不包含时钟输入的器件、时钟速度未进行特性描述。 这包括典型的组合逻辑门(AND、OR、NAND、NOR、XOR、 XNOR)、线路驱动器(缓冲器、逆变器、收发器)和其他组合逻辑器件(编码器、解码器、逻辑多路复用器等)。

最大工作频率可通过在同一逻辑系列中找到时钟器件来估算。

例如、SN74LVC1G34是一款逻辑缓冲器、不包含最大工作频率。  SN74LVC1G79是同一逻辑系列(LVCxG)中的 D 类触发器、它在数据表中包含一个160MHz (最小值)的 fmax 值。  这表明 SN74LVC1G34也可以在160MHz 下工作。