This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126DRLR 的电流消耗

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742629/sn74lvc1g126-current-consumption-of-sn74lvc1g126drlr

器件型号:SN74LVC1G126

大家好、

如果在 VCC 悬空或0V 时在 INA 引脚上施加4.5V 电压、电流消耗是多少?

VCC 是一款禁用的降压-升压 TPS63050RMWR。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../SN74LVC1G126.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Schlomi、
    如果 Vcc 上没有电源、Icc 的流耗将为0。 μA 泄漏电流将低于数据表中列出的电流(最大值5 μ A)。