This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:低输入电容施密特触发器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14, SN74AHC14, SN74AUP3G14, SN74AUC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742785/sn74ahc14-low-input-capacitance-schmitt-triggers

器件型号:SN74AHC14
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G14SN74AUP3G14SN74AUC14

您好!

我目前正在使用一个分立式电路板、该电路板使用施密特触发器逆变器来从电容式触控显示屏获取电极信号。 我的目标是最大程度地减小杂散电容。 我想知道是否有一个施密特触发器可保证低于施密特触发器输入端的最大值10pF。 到目前为止、我一直在使用 SN74AHC14N、但想知道是否有任何选项。

此致、
维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、欢迎参加论坛!

    我们没有对逻辑器件上的输入电容进行完全表征、因此没有100%的保证、但我知道的最低输入电容施密特触发逆变器是 SN74AUP1G14。  它的典型输入电容在1.5至2pF 范围内。 它的功耗也远远低于 SN74AHC14。 不可原谅的是、该器件没有十六进制版本。

    如果您正在寻找一个具有多个通道的通道、SN74AUP3G14 (三路 ST 逆变器)可能会起作用。

    您还可以尝试使用 SN74AUC14 -它的典型输入电容大约为2.5pF。