This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:CD4093规范

Guru**** 2529520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/730948/cd4093b-cd4093-specification

器件型号:CD4093B

 我们正在制造电子镇流器。 这是我们在产品中使用的 PFC 部分。

这个是我们的稳压器电路图。 我们强调了我们正在使用的 IC。

2) 2)输入/输出范围捕获。

上面是电路的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,请参阅随附的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pooja、
    我看到所附的文件。 你有疑问吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    之前我们使用 HEF4093BE。 但现在飞利浦部件已停产。因此,我们订购的产品相当于 CD4093的产品。 但同一部件在我们的系统中无法正常工作。 为什么会这样? 它只是一个与非门。 我们的产品是电子镇流器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以尝试帮助您缩小问题的范围、但我们必须准确地查看发生了什么错误。

    您是否进行了任何故障排除?
    每个与非门的输入/输出在示波器上看起来是什么样的? 与非门是否执行与非功能?
    我们主要寻找不符合 VIH/VIL 标准的慢速或多个边沿或电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我们附加了一些在 HEF4093和 CD4093上看到的驱动器照片和视频。 1号 PIC。 引脚1、PIC 2处的输入驱动。 IT 引脚编号 引脚2、PIC 3处的输入驱动输出引脚3处的输入驱动。

    请尽快答复。

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要在同一个示波器快照上看到输入和输出--我无法从单独的快照中了解器件的运行情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我已附加到下面随附的 Excel 文件中的输入和输出。

    请仔细研究并为我们提供相同的解决方案。

    Regardse2e.ti.com/.../Drives-with-HEF4093-_2600_-CD4093.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pooja、
    我认为这里的通信中存在断开连接。

    我需要在相同的示波器屏幕截图中查看器件的输入和输出... 该器件的运行取决于输入和输出电压以及输入信号的时序。 在单独的显示屏上、我看不到时序是如何排列的、也看不到关于器件运行的任何信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1004.Drives-with-HEF4093-_2600_-CD4093.xlsxDear先生,

    请参阅以下附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pooja、

    每个示波器快照仍然只有一个输入或输出。 我不能从这个中说任何东西。

    以下是一个示波器截图示例、其中输入和输出位于同一幅图中:

    在这个镜头中很容易看出、从输出触发到输出实际变为低电平的延迟大约为10ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    在示波器上、我们只有2个通道、因此我们只能发送2个波形。

    我们能否通过电话等其他方式与您联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过电子邮件直接与我联系:Emrys (位于) TI.com

    如果您无法测试器件、我怀疑我将能够为您提供帮助。 您的下一个操作是将器件退回给您的供应商并请求进行故障分析。 这将(最终)使器件返回给我、以便我可以在实验中对其进行测试。 但是、我怀疑存在问题、因为我们的所有器件都在发货前进行了测试。

    您的系统更有可能与您拥有的原始设备一起工作、并且新设备的特性略有不同。