This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:输出电平

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732058/sn74lv1t34-output-level

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: 2N7001T

尊敬的 E2E 会员:

  SN74LV1T34是否支持 UART 的 TX?

2.我研究数据表并找到图2.

为什么 VCC =3.3V、但输出电平低于3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    SN74LV1T34支持用于 UART 的 Tx。

    我不知道数据表上的图形为什么如此看起来不正确。 我将确保在可能的情况下对其进行更新。

    如果您使用的电压转换介于1.65至3.3V 之间、我建议使用2N7001T 或 AVC 系列。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    关于此问题、TI 端是否有新信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    您是否还在寻找其他信息?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    如果您确保图2不正确、我认为这对我来说是可以的。

    因为我的客户需要确认它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我无法确认这些图形不正确、因为它没有提到器件正在运行的负载。 该器件还以50MHz 的极快速度运行、因此也会导致其无法达到3.3V

    要完全了解器件的输出方式、您应查看数据表的电气特性部分。

    这些表中的 VOH 和 VOL 电平根据所驱动的电流为您提供输出的最小和最大电平。 它们还可用于确定器件的驱动强度。 用于 UART 的器件。 是的、该器件将支持 UART 通信、但您不能指望在大负载下以极快的速度运行。