This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204启用选择放大器;RPU 电平

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732133/lsf0204-lsf0204-enable-select-rpu-level

器件型号:LSF0204

您好、先生、

我们的客户希望在 LPC (低引脚数总线)总线上使用 LSF0204、

 信号引脚上是否需要 RPU?

如果 Vref_A=3.3V 且 Vref_B=5V、那么 EN 连接到3.3或5V?

LSF0204数据表连接到 Vref_A、但 LSF010x 数据表连接到 Vref_B

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    如果主 I/O 或从 I/O 为开漏、则需要 RPU。
    但是、请注意、如果任一输出为推挽式、则数据必须是单向的、或者输出必须为三态并由某种方向控制机制进行控制、以防止在任一方向上出现高电平到低电平争用。 如果两个输出均为开漏、则无需方向控制。

    EN 输入电路被设计成由 Vref_A 供电
    LSF010是一个不同的器件、因此具有不同的规格。 它们不应与 LSF0204混用。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    感谢您的回答。

    Hugo