This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:Vcca = 1.8V 且 Vccb = 3.3V 时的数据速率

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245, SN74AXC1T45, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/728494/sn74axch8t245-data-rate-for-vcca-1-8v-and-vccb-3-3v

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45TXS0206

大家好、团队、

根据数据表 、SN74AXCH8T245可支持"从1.8V 转换到3.3V 时、支持高达380Mbps 的速率"(首页)。

Vcca=Vccb=1.8V 时的最大数据速率是多少?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    此时、他们是否不仅仅想使用缓冲器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、
    这不是我的问题的答案...
    此外、建议的 AXC 系列中 SN74AXC1T45的数据速率在 Vcca=Vccb=1.8V 时未指定。

    谢谢、此致、
    Hans
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    数据速率是一个有趣的规格、因为它取决于系统设计人员对各种参数的容差、因此通常需要在特定应用环境中进行测试、以便最清楚地了解信号完整性。

    我可以说、该器件可支持高达210Mbps 的数据速率、但这在很大程度上取决于系统设计因素。

    在此电压下、您是否考虑使用此器件的特定数据速率? 这是否适用于特定协议?

    您考虑将此器件用于什么系统应用?

    您是否有可以分享的原理图片段?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、
    我正在寻找 类似 http://www.ti.com/product/txs0206-29的产品 

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    那么、您是否想要该功能、或者我们是否仍在讨论数据速率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、这种功能、但数据速率更高、为210Mbit/s 这是 SD 3.0标准所要求的。 设计理念是使用 SN74AXCH8T245构建此分立式器件。

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    由于该器件是特定于应用的、因此我们目前没有类似的器件具有支持 SD 3.0的数据速率。 您必须选择分立式解决方案。 TXS 系列转换器是自动双向转换器(TXS0206集成了该转换器)、但 AXC 系列是方向控制型转换器。 AXC 系列将提供最快的数据速率。 计划将1.8V 转换为1.8V、将1.8V 转换为2.9V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    完全正确! 从1.8V 到1.8V 以及从1.8V 到3.0V (或2.9V)。 SN74AXCH8T245可以在210Mbps 下轻松实现1.8V 至3.0V 的电压、但它是否也可以在1.8V 至1.8V 的电压下实现该数据速率?

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    很抱歉耽误你的时间、我想进入实验室为你进行一些测量。 我不想说、但数据速率@ 1.8V 至1.8V 在很大程度上取决于系统和系统要求。 我确实在200Mbps 时对其进行了测量(不幸的是、我的函数生成速度只有这么快)、但它距离210Mbps 不远。 请参阅以下内容:  

    我只是使用了快速设置、因此不是最佳的信号完整性(我希望在实际设计中会更好)、但同样 、系统中的结果可能会因负载和可能的电路板寄生效应而异。  这可能更好或更糟、但我建议他们在电路板布局上小心、以使负载电容尽可能低。