This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:LM567C 的输出引脚可以#39;t be 下拉

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731554/lm567c-the-output-pin-of-lm567c-can-t-be-drop-down

器件型号:LM567C

大家好、我正在尝试使用 LM567来识别特定的频率信号。 但我无法将输出设为低电平。 为了实现充足、我设置了容量和电阻器、以使 VCO 在100kHz 时振荡、我可以在引脚6处检测到这种振荡。 但是、无论 I 输入到引脚3的信号频率如何(从1Hz 到1MHz)、输出始终为高电平。 我使用信号发生器作为输入源。 我还尝试了不同的相位(从0到359)和抗阻(从50mVrms 到500mVrms)。 您能帮我提供一些提示吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试 Vrms > 200mV 且频率为177kHz (Fo)+/- 14kHz (BW 为8%)的输入。 在这种输入条件下、输出是否变为低电平?

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好、非常感谢您的帮助。 仍然不奏效。 我重新设置电容器和电阻器、使 f0=1kHz。 并擦除输出文件管理器 CAP (C65)。

    这是 从示波器捕获的结果。 蓝色线是来自 PIN6的信号。 绿色线是来自信号发生器的输入信号、而电流强度为300mVrms。 粉色的是无电容的输出信号。

    蓝色和绿色的频率几乎相同。  

    使用不同的频率。 输出信号具有相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议查看以下几个相关帖子:
    e2e.ti.com/.../701382
    e2e.ti.com/.../2184331

    Alan