This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMV512K32-SP:RHA 版本

Guru**** 2580605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731976/smv512k32-sp-rha-release

器件型号:SMV512K32-SP

大家好、团队、

SMV512K32HFG-SP 的数据表规定 TID 抗扰度大于300kRad、第1页的脚注(1)表示 RLAT 数据可用、但未列出 RHA 器件型号。 是否有计划的 RHA 版本?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我正在确认该器件是否具有 RLAT、如果有、为什么没有 RHA 版本。 我会尽快通知您。
    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    没有计划发布器件的 RHA 版本。 数据表中对 RLAT 的引用仅指初始辐射测试。 并非每个批次都执行辐射测试。

    谢谢
    Christian