This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G17:VOH/VOL @ 1.8Vcc

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732451/sn74auc1g17-voh-vol-1-8vcc

器件型号:SN74AUC1G17

您好的团队,

我们的客户正在对 SN74AUC1G17进行逻辑兼容性分析。

VCC 为1.8V

对于1.8V VCC、客户需要此器件的 VOH 和 VOL 值、数据表中未提供 VOH 和 VOL 值
1.8V VCC。 plese 帮助。

提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shinu、
    VOH 和 VOL 需要一个电流。 它们的负载电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以询问客户其电源的容差是多少。 数据表假定1.8V±10%、因此它指定了最坏情况下的 VOH/VOL、1.65V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    负载电流为8mA。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shinu、
    V_OH (min@1.8V、8mA)= 1.35V
    V_OL (max@1.8V、8mA)= 0.45V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys