This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:50R 简单线路驱动器

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731796/sn74lvc1g04-simple-line-driver-50r

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125SN74LVC2G125

您好!

您是否有简单的单端线路驱动器(50R)?

电源:3.3V 和5V

延迟:假设最高为15ns

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    您可以为此应用使用 SN74LVC1G125。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我不认为可以。 它具有太低的持续输出电流。 我可能会说其中四个通过一些电阻器进行连接(也用作源端接)

    但是一个不能做到…

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    在逻辑中、在高阻抗(CMOS 器件的输入)端接比在50欧姆负载端接更常见。 对于熟悉传输线理论并处理射频信号的用户来说、这是相当反直觉的、但在大多数系统中、这种方法非常有效。  通过使用阻尼电阻器来减少反射、如本应用报告中所述: 具有输出阻尼电阻或简化驱动输出的总线接口器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    我熟悉您建议的串联端接、但我必须驱动50R 同轴电缆、50R 负载端接。 它是第三方器件、因此我被它所占用。

    我想我会以某种方式并联更多的 LVC…

    谢谢、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    在这种情况下、您可以使用 SN74LVC2G125并联输出以获得更高的驱动强度。