This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16245A:SN74LVT16245BDGGR 使用问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732271/sn74lvt16245a-sn74lvt16245bdggr-usage-issue

器件型号:SN74LVT16245A
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T125

我们公司近200套成品发生了两次故障、

其中一个低于引脚20接地阻抗的10欧姆、如图所示、

其中一个低于10欧姆的 PIN22接地阻抗、如图所示。

内部故障是可疑的、我的原理图是否有问题? 请为我检查一下。

此外、PWM 端子输入有任何好的建议、或者基准电路。?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、输入和接地之间低于10欧姆的输入看起来太低。 我将需要您做一些其他的事情来完全理解这一点。
    为什么在输入端具有下拉电阻器? 此外、您是否将该器件未使用的输入保持悬空?
    SN74LV4T125等缓冲器是否更适合您用于此应用?

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我们是本例的最终用户、现在我担心顶部的标记、我在下面的图片中以红色突出显示、因为它在数据表中是不可拆分的、

    请告诉我们这些字符的含义是什么? 例如"8"表示年份、"GS"表示制造工厂、

    谢谢!

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我看到您也在这里发布了这个顶端标记问题。  不需要将同一问题发布三次。

    此外、您没有回答 Karan 的任何问题。  如果您想获得我们的帮助、我们将需要您与我们合作。

    从原理图中可以看到、您将该器件的13个输入保持悬空、这是导致器件消耗过多电流并可能损坏该器件的特定方法。 我确信这就是 Karan 询问浮点输入的原因。

    您可能需要阅读此应用报告以了解更多信息: 慢速或浮点 CMOS 输入的影响