This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:最大布线长度

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/730908/sn74avc8t245-maximum-trace-length

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

您好!

我在 项目中使用的是 SN74AVC8T245DGVR 器件。

实际上、该电平转换器输出连接到接收器部分、其布线长度约为6.7英寸

运行速度将为50Mbps。

您能不能建议该电平转换器的最大布线长度是多少?  

这需要任何端接??

此致、

Ramesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    影响布线长度要求的因素有很多。  其中包括(但不限于):

    • 布线长度(反射、总电阻)
    • 布线几何形状(反射)
    • 布线厚度(电阻率)
    • 布线宽度(容性负载、电阻)
    • 基板材料(介电常数)
    • 附近的布线(寄生效应)
    • 电源平面的存在(容性负载)

    按照您描述的长度、传输线路效应将开始显现、如果没有许多细节、就很难给出合理的信号完整性期望。

    我建议使用仿真器使用 TI 的 IBIS 模型(在此处提供) 和电路板的几何形状作为输入来对波形进行瞬态分析。

    我相信这在以下三个软件套件中最常见:HyperLynx、Advanced Design System (ADS)或 Microwave Office。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    实际上、此缓冲器位于主板和子卡(24位并行总线)之间。

    我仿真了该缓冲器、但未包含 Hyperlynx9.2的连接器模型、请参阅下面50MHz 时的波形  

    我没有得到其峰间值大约为4.9Vp-p 的适当波形 我用一条传输线模拟的相同线路、但我仍然遇到类似的问题、

    请参阅以下内容、

     

    选择的型号: AVCB164245_IO_33

    您能不能指导我们以良好的信号完整性实现这一点。

    此致、

    Ramesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、
    您能否使用 SN74AXC8T245的 IBIS 模型尝试相同的仿真? 该器件刚刚发布、具有更现代的 IBIS 模型。
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Emrys Maier、

    我曾尝试过 SN74AXC8T245 IBIS  

    结果是、

    电压 Vp-p 高达4.47V

    使用系列分层:


    电压 Vp-p 为3.31V。

    我有以下问题、

    上述部件 IBIS 模型对于我们的缓冲器 IC 验证是正确的??

    2.在我们当前的设计中,我们有60个长度不同的 IO (一些 IO 长度接近20英寸) 是否需要终止所有 IO??

    3.在两个缓冲器之间总是需要任何端接??

    谢谢、

    Ramesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVC 器件的 IBIS 模型可能刚刚过时、无法正确反映器件的运行情况。

    由于 AXC 是引脚对引脚兼容的、因此我建议无论如何进行升级、因为 AXC 器件在所有类别中都更好。

    要回答您的问题:

    上述部件 IBIS 模型对于我们的缓冲器 IC 验证是正确的??

    不可以、该 IBIS 模型特定于 AXC 器件、并不能完美地表示 AVC 器件。 如上所述、我建议进行开关操作以确保最佳性能。

    2.在我们当前的设计中,我们有60个长度不同的 IO (一些 IO 长度接近20英寸) 是否需要终止所有 IO??

    绝不建议尝试在远端端接逻辑信号  这将导致信号降低50%(请参阅:欧姆定律)、并且不会解决您的任何问题。

    消除逻辑布线中反射的最常用方法是使用阻尼电阻器、如本应用报告所述:  

    3.在两个缓冲器之间总是需要任何端接??

    否、请参阅#2。