This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732787/sn74lv4t125-sn74lv4t125

器件型号:SN74LV4T125

尊敬的 TI 团队:

我们的公司从 慕斯购买了 SN74LV4T125套件、我不担心顶部的标记、因为下面的图片中没有红色突出显示、因为它未显示在数据表中、

请告诉我们这些字符的含义是什么?  例如"8"表示年份、"GS"表示制造商设施、

谢谢!

Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    如果器件存在问题、TI 可通过这些标记来跟踪器件的来源。 它不会影响器件的运行。

    本文档解释了批次追踪代码的一般含义。
    www.ti.com/.../szza020c.pdf