This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:最大工作频率

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732677/sn74lv165a-the-maximum-working-frequency

器件型号:SN74LV165A

大家好、

我在数据表中找不到最大工作频率。

能否根据 clk 脉冲计算最大工作频率? 如下所示:

因此最大时钟频率为1/(2*7ns)

请帮助确认!

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、
    F_max 在开关特性中列出。 对于3.3V、请参阅第11页。