This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:需要具有双电池组或四电池组的类似 IC

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732599/sn74ahc1g08-need-similar-ic-with-dual-or-quad-pack

器件型号:SN74AHC1G08
主题中讨论的其他器件:SN74HC7001

正在寻找采用双路或四路电池组的施密特触发器和逻辑门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azhar、

    您是否想到了特定的应用? 我可以推荐 SN74HC7001、这是一个具有 schimitt 触发器的四路正与门。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    这适用于航空航天应用、因此温度是一个问题。

    谢谢、此致、
    Azhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azhar、

    请通过 k-kotadia @ TI.com 向我发送电子邮件、了解有关您要求的更多信息。 我们可能会为您提供解决方案、我们可以通过电子邮件对此进行进一步讨论。

    谢谢!
    -Karan