This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:输入 RC 延迟

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727615/sn74lvc1g14-input-rc-delay

器件型号:SN74LVC1G14

尊敬的 E2E 会员:

我将按钮参考设计参考如下、

http://www.ti.com/lit/an/scea048b/scea048b.pdf

现在、RD 想要修改具有长按开启(2s)和长按关闭(4S)功能的电路。

我们能否添加 RC 延迟电路并确保功能正常?

或 需要使用其他部件来解析此函数。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计可以正常工作、但可能出现的问题很少。 例如、如果用户按住按钮超过2秒一直到长按4秒关闭、则触发器将清除、从而使器件再次关闭。 还有其他方法可以实现这一点、如果您愿意、我可以为您做些类似的事情。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karan:

    感谢您的回复。

    您能否为我分享有关打开/关闭长按设计的设计?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请允许我为您提供一个可能的设计。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    这是一个电路、它会执行2秒延迟来打开、并执行4秒延迟来关闭。 我知道这会为设计增加大约3个芯片、但这是我可以想到的最好方法。 我将继续搜索、看看是否有任何方法可以减少器件数量。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen:

    感谢您的支持!

    我将与我们的客户群就此电路进行讨论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我注意到、我在按钮输入端错过了施密特触发缓冲器。 我将其重新绘制如下。

    我仍在寻找一种方法来减少此电路的组件。 请告诉我客户对此有何看法、以便我能够帮助找到解决方案。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karan

    非常感谢!
    我将尽快研究并与客户讨论该电路!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen:

    您能告诉我们"LE"引脚的描述是什么吗?

    我认为这是"低电平启用"(低电平有效)、因此功能异常。

    如果我们长按该按钮、
    2S...打开(Q=1)
    6s (2s+4S)...关闭(Q=0)
    8s (2s+4s+2)...再次打开(Q=1)(????)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D 型锁存器是 LVC1G373。

    这是它的逻辑表。 因此、当 LE 为低电平时、输出 Q 不能改变、从而防止发生这种行为。

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    客户将在其项目中使用此设计!

    感谢您的大力支持!