This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4040:静态电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/732204/sn74hc4040-quiescent-current

器件型号:SN74HC4040

我正在设计一种超低功耗电池供电型设计。 每个微安都至关重要。

SN74HC4040数据表显示了+25C 时的最大 ICC 电流为8微安。 它还注意到、在整个工作温度范围内、最大 ICC 大概为80微安。 这些值基于 VCC=6V 和 IO=0A (大概是输出电流 Iout)、但未说明其他测试条件。  

我的第一个问题:数据表中所述的最大 ICC 电流是基于固定非零频率下的运行还是静态"零 Hz"静态电流值?  

幸运的是、我的设计将在大约+2C 至+30C 的窄温度窗口内运行。 TI 能否提供 ICC 与温度图以便确定温度范围的 ICC 的近似最小值/最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数据表中规定的 ICC 电流基于静态电流值。 下面是一个介绍功耗的应用手册。
    www.ti.com/.../scaa035b.pdf

    我们手头没有 ICC 与温度间的关系图。 我可以为您提供此信息、但我需要订购器件并进行测试。 这将需要我大约2周的时间来帮助您。

    谢谢!
    -Karan