请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2T45-EP 考虑到数据表上符合条件的输入电压、我尝试找到 A1和 A2的输入电流规格、这对我来说并不明显。 它们是否在数据表中、如果是、您使用的是什么符号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
考虑到数据表上符合条件的输入电压、我尝试找到 A1和 A2的输入电流规格、这对我来说并不明显。 它们是否在数据表中、如果是、您使用的是什么符号?
在数据表的绝对最大值部分中、VI 和 Iik 是相关的输入电流规格。
如果满足 Iik 规格、输入可能会低于接地值。 无论电流如何、输入都不允许超过6.5V。
如需更多信息、您可以查看此应用手册。
如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
此致、
涉水