This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:有可能在 VCCA &gt 上造成损坏;在 OE 引脚上拉至 VCCA 时、VCCB 损坏

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731317/txb0104-possibility-of-damage-at-vcca-vccb-with-oe-pin-pulled-up-to-vcca

器件型号:TXB0104

您好!

如果在以下情况下可能损坏 VCCA、VCCB 和 OE 引脚、请发表您的意见。

  • OE 引脚上拉至 VCCA
  • VCCA=OE=1.8V 和 VCCB =0V (VCCA>VCCB)

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San:

    有关查询的信息、请参阅应用手册"TXS、TXB 和 LSF 的偏置要求"。

    当 Vcca>Vccb 时、将有电流流经正向偏置二极管、这会影响器件的可靠性。 我不建议在正常运行下执行此操作、但在上电/下电期间除外。

    如果您有任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ShreyasRao、

    感谢您的评论。 根据本应用手册、我了解不能推荐 Vcca>Vccb 条件。 但是、电气特性中的 ICCA 和 ICCB 的测试条件显示 Vcca>Vccb 条件如下。 客户可能了解您允许使用此条件。 但您的答案是否仍然是 Vcca>Vccb 条件无法推荐?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    此处是应用手册 " TXS、TXB 和 LSF 的偏置要求"中的图6。 这表明、在 VCCA=3.5V 和 VCCC=2.5V 时、ICCA 上升到大于1000uA。 然而、数据表中的电气特性显示、在 VCCA=3.6V 和 VCCC=0V 时、最大 ICCA 为2uA。 请告诉我 这种差异的原因。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ShreyasRao、

    或者、您是否意味着 OE 引脚被拉至低电平时 VCCA>VCCB 条件是可接受的?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    当然、不建议正常运行。
    Vccb 为0V 时、所有 IO 都处于高阻态 根据数据表、Iccx 电流将受到限制。 我将对此做更多的研究、并返回给您。 我将查看这方面是否有可用的图表数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    在数据表的第10节中、对于电源建议、它提到了关于 OE 为低电平或电源 Vccx 为低电平(0V)期间高阻态输出的相同声明。 除了电气特性之外、它没有提到更多有关 ICC 的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我对此进行了更多研究,您可以在 Vccb 为0V 且 Vcca 大于0V 时进行,而不会对电流消耗产生负面影响(增加)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ShreyasRao、

    非常感谢您的支持。 我明白了。

    此致、

    Satoshi