This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上拉电阻器

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731566/lsf0108-pull-up-resistor

器件型号:LSF0108

你(们)好

我对上拉电阻器感到困惑、在图17页、Vref_A 侧没有上拉电阻器。

在9.2.1.2.1节中、提到如果主器件具有推挽输出、则不需要上拉电阻。

另一方面、数据表中没有任何关于此器件输出类型的说明、因此我理解如下。

  如果主器件(单向)是漏极开路输出,则需要上拉电阻器。

  如果主器件(单向)是推挽输出、则不需要上拉电阻器。

  输出端始终需要上拉电阻器。

我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koji San:

    您的理解是正确的。

    如果 LSF 的输入是 PushPull;即线路能够从输出驱动器变为低电平或高电平、则无需上拉电阻器。
    如果 LSF 的输入是开漏电流、则线路只能自己变为低电平、但由于内部 PFET 缺失、它无法保持高电平状态、因此需要上拉电阻器来定义适当的高电平。
    LSF 的输出需要上拉电阻器来进行上行转换。

    请观看视频、了解有关 LSF 转换的更多信息。
    training.ti.com/tlm-lsf-intro