This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:开关特性

Guru**** 2948040 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731488/lsf0108-switching-characteristics

器件型号:LSF0108

您好!

我要查找 LSF0108的特定时序参数:

TPD (传播延迟时间)、 10 (使能时间)、 tdis (禁用时间)、 tsk (O)(偏差(时间)、输出)、  TR (输入上升时间)、TF (输入下降时间)

请任何人提供帮助。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    LSF 是无源器件、其中的转换取决于外部上拉电阻器。 根据使用的接口、可以使用或不使用输入上拉电阻器。
    tpd、上升时间、下降时间取决于输出负载和使用的上拉电阻器。 上拉电阻越强、上升时间越短。 下降时间取决于输入驱动器将线路拉至低电平的能力。
    数据表中给出了不同条件下的 tpd (TPLH 和 tphl)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ShreyasRao、

    感谢您的回复。

    我已附上以下原理图:

    我们有511E 上拉电阻、标称电流约为5mA。

    请告诉我、如何根据上述可用数据计算 tpd、提高时间和下降时间。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南日达

    请在此处观看有关 LSF 的 UP 翻译视频:
    training.ti.com/TLM-LSF-Up

    这解释了在输出上升时间上使用上拉电阻和容性负载、从而使用 tpd。