This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2789235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731833/sn74axc8t245-how-to-deal-with-the-unused-pin

器件型号:SN74AXC8T245

大家好、

我们设计了如图所示的电路:

B1和 B2的最大数据速率为125MHz、它是否可以具有如此高的数据速率?

2.我们应该如何处理未使用的引脚? 它们应该悬空或接地? 如果接地、它们应该直接接地还是通过电阻器接地?

谢谢

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    B1和 B2可以支持此数据速率。 它们的数据速率规格为190MHz、因此125MHz 不是问题。

    2.设备所有未使用的数据输入必须保持 VCCI 或 GND、以确保设备正常运行。 它们可以直接连接到 GND。 请参阅慢速或浮点 CMOS 输入的影响应用报告以了解详情。 www.ti.com/.../scba004d.pdf

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    谢谢! 我们能否通过0欧姆电阻器将未使用的引脚接地? 0欧姆电阻器是否会产生不良影响?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您可以通过一个0欧姆电阻器将未使用的引脚接地。 不会产生不利影响。

    谢谢!
    -Karan