This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245经过优化、可在1.4V 至3.6V 的电压下运行

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731598/sn74avc4t245-sn74avc4t245-optimized-to-operate-at-1-4v-to-3-6v

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

我计划使用 SN74AVC4T245进行3.3V-1.2V 转换、反之亦然。 缓冲器被描述为针对1.4V 至3.6V 的电压进行了优化。 TI 的某个人能否详细说明这种优化、以及转换为1.2V 时的操作是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    这里的优化意味着1.2V 是最低的工作电压、驱动强度将很低、因此相关的 tpd 测量值可能很大。 它绝对支持从3.3到1.2V 的降压转换。 您是否会考虑 SN74AXC8T245、它支持低至1.2V 的3.3V 电压而不会出现任何问题、并且可以一直降至0.65V。  

    请告诉我。