This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4094B:CD4094B 上电波形

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4094B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731172/cd4094b-cd4094b-power-up-waveform

器件型号:CD4094B

大家好、

 我的客户在开机期间遇到 CD4094B 问题。 描述如下:

CD4094B 具有 STORBE、数据、时钟、输出使能的控制引脚。 加电期间、所有引脚被拉至高电平。  

2.客户在加电期间监控输出 Q1~Q7引脚。 电路板的一些贴片具有 H 电平输出、而一些是 L 电平输出。 所有电路板都具有相同的设计。  

 您是否会帮助解释这种行为是否合理以及原因? 谢谢您的观看。

 

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    任何逻辑寄存器器件都使用锁存器来存储数据。  锁存器具有未知的启动状态。

    数据必须经过计时才能具有有效的输出状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    您是否说在上电期间可以进行 H 或 L 电平输出、这不是异常行为?
    在客户的应用中、他们希望在启动时保持低输出、因此您建议我们实施什么? 谢谢。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实现这一目标的最佳方法是在上电期间使用输出使能引脚强制输出进入高阻抗状态、然后在每个输出端连接下拉电阻器、以将其强制为低电平。 这将确保输出保持低电平、直到数据可以通过时钟并且 OE 引脚可由控制器置为无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    明白了。 我可以理解确保在启动期间输出低电平的方法。 我还需要您的帮助来解释:
    客户已经测试了3个不同批次的样本、例如#1至#3、而批次#1中的所有样本在启动期间均具有 H 输出。 2、3批次的所有样本在启动期间都具有 L 输出。 问题是、如果锁存器具有未知的启动状态、那么在同一批次中 H 或 L 的可能性应该是一定的。 对客户来说、这会很奇怪、也很难理解。 您能在此处帮助澄清一下吗? 谢谢。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    任何类型的移位寄存器或触发器中都有一个基本逻辑构建块、称为锁存器。

    以下是一种常见的实现方式:

    现在、问题是:系统开启时 Q 的值是多少?

    如果我们假设 R、S、Q 和 Q\在 Vcc = 0V 时处于低电平状态、随着 Vcc 从0V 增加到工作电压(可能为1.8V)、这些器件内的 MOSFET 最终将导通并开始导通。  当所有输入= 0V 时、或非门将尝试同时将 Q 和 Q\驱动为高电平。 如果 Q 和 Q\变为高电平、则器件将尝试将输出驱动为低电平。

    这条思路是正确的、最后是一个振荡器、在 R 或 S 被强制为高电平之前、该振荡器永远不会锁存。

    不幸的是、这种思维方式也是"理想"、不考虑现实世界。

    在实际器件中、输出驱动器强度略有差异。 IC 中的内部布线长度和布局也存在差异。  即使锁存器设计完美、也会有外部和内部噪声导致输出锁存至一种或另一种状态。

    我们不会将锁存器件设计为具有默认输出状态。  在定义输出之前、必须通过它们计时数据。