This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC34:部件帮助

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/730742/sn74auc34-part-help

器件型号:SN74AUC34

您好!

我正在尝试使用此 SN74AUC34器件作为 ADC SCLK 的扇出缓冲器。 不过、我对如何设置它有一些问题、因为数据表不会提供太多信息。

如何绕过 Vcc?  

2.我应该如何处理未使用的输出? 我只使用6个中的4个。

3.对于未使用的输入、它说是将它们上拉至 Vcc、还是将它们下拉至 GND。 一个比另一个更好吗?

4、应该使 EPAD 悬空、还是应该将其接地?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi 您好!

    如何绕过 Vcc?  

    我们建议在尽可能靠近器件的位置放置一个0.1uF 电容器。 由于该器件具有可接地的散热焊盘、因此可以在 Vcc 和散热焊盘之间轻松连接电容器。

    2.我应该如何处理未使用的输出? 我只使用6个中的4个。

    未使用的输出可保持悬空。

    3.对于未使用的输入、它说是将它们上拉至 Vcc、还是将它们下拉至 GND。 一个比另一个更好吗?

    如上所述、由于散热焊盘已接地、因此最简单的方法是将走线连接到散热焊盘以将未使用的输入接地。

    4、应该使 EPAD 悬空、还是应该将其接地?

    建议(但不需要)将外露散热焊盘接地。 这将有助于实现热传导以及简化布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。 但是、关于第3个问题、在我看来、您建议将它们直接下拉至 GND。 不过、从数据表的注释中可以看出、它应该与一个电阻器连接、并链接到另一个文档、其中有一个专门用于计算下拉电阻器值的完整部分。 你建议我怎么做?

    再次感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅当您计划使用该通道时才需要下拉、但在不使用该通道时也希望将其下拉至接地。 直接连接最适合未使用的通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、太棒了。 非常感谢!