This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC34:VCC 旁路电容器、未使用的输入、未使用的输出以及上拉或下拉电阻器和计算

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/731082/sn74auc34-vcc-bypass-capacitors-unused-inputs-unused-outputs-and-pull-up-or-pull-down-resistors-and-calculations

器件型号:SN74AUC34

我将 TI 器件 SN74AUC34用于扇出。

我想理解的是、我应该在 VCC 上使用哪种类型的输入旁路电容?  0.1uF 电容是否足够?

此外、数据表还提到未使用的输入应连接到 Vcc 或 GND。 是否偏好哪一个、如果是、原因是什么?

我还应该如何处理未使用的输出? 浮点?

我通读 了数据表第2页注(1)中提到的文档(TI 应用报告、《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》、文献编号 SCBA004) 在给定 Vcc 的情况下、我似乎需要完成一些详细的分析来确定确切需要使用什么值的电阻器;TI 是否有一个可简化分析的在线计算器工具?

谢谢、

HSG