This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A-EP:CVMEH22501AIDGGREP

Guru**** 2583805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/730390/sn74vmeh22501a-ep-cvmeh22501aidggrep

器件型号:SN74VMEH22501A-EP

您好!

一位客户 FIS 询问 CVMEH22501AIDGGREP 的“B”总线状态,以保证隔离。 随附的注释似乎表明 OEAB 和 OEBY(BAB)需要分别为低电平和高电平才能使各自的输出 A 和 Y 实现隔离,这是正确还是独立控制? 它们不关心 Y iolation、但它们关心 B 处于三态模式。

最棒的

Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    支持此设备的应用工程师周一返回办公室、届时他将回复您的查询。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arash、
    当1OEAB 和2OEAB 为低电平时、1B 和2B 端口将被隔离、处于高阻态。
    1Y 和2Y 端口由 nOEBY 控制。 由于您不在乎、nOEBY 信号可以连接高电平或低电平。
    这些可被独立控制、如逻辑方框图中所示。

    3B1的控制方式不同、要使其处于三态、NOE 信号需要为 H。请参阅功能表2。

    电子邮件问题。 如果不需要带电插入、则可将偏置 VCC 连接到正常 VCC、无需排序。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水