This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-SP:封装图上的未知尺寸

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/730033/sn54ac00-sp-unknown-dimension-on-package-drawing

器件型号:SN54AC00-SP

机械封装图 W (R-GDFP-F14)中所述的随机"0.280 (7、11) MAX"尺寸是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mcfp002c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好。

    我唯一的猜测是玻璃冰箱密封件的最大主体宽度尺寸。  但并不清楚。

    我将与封装团队核实。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、我的猜测是正确的。
    它没有正确标记、但尺寸来自 MIL-STD-1835 D 第40页尺寸 E5和注释3。

    " 3. 该尺寸允许外心盖、门窗和玻璃溢出。"

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水