This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108自动双向特性的范围

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/730645/txb0108-scope-of-auto-bidirectional-feature-of-txb0108

器件型号:TXB0108

您好!

由于 TXB0108是自动双向电压转换器,它是否像一个 IO 同时将 A (输入)流向 B (输出),而另一个 IO 同时将 B (输入)流向 A (输出)一样工作?
或者所有 IO 必须同时处于同一方向流('B 到 A'或'A 到 B')?

提前感谢。

 双向功能示波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishnu,

    数据表中显示了器件运行情况:

    我知道有很多事情要做、因此我尝试通过突出显示两条路径来简化它。

    黄色路径用于正常(DC)运行。  该逆变器始终在器件两侧输出、但它具有一个串联的4k Ω 电阻器、可显著限制输出电流。

    红色路径是仅在器件的另一侧检测到电平变化时激活的瞬态路径。  标记为"单次触发"的两个框会在相反的输入从低电平切换到高电平或从高电平切换到低电平时产生一个非常短的脉冲以触发反相器。

    必须注意的是、单次反相器确实没有串联的4kohm 电阻器、因此具有更高的驱动强度。  这就是为 TXB0108提供快速边沿的方法。

    以下是显示单个 IO 单元的图(也来自数据表):

    我想这一点会更清楚一点-在这里、您可以看到单个射门实际上是分为两部分构建的、它们有助于上升沿或下降沿、具体取决于检测到的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从上图中得到的信息和解释是:每个 IO 都有自己的逻辑电路,如上图所示。
    因此、可以同时将一个 IO 用作 A 到 B、将另一个 IO 用作 B 到 A。。。 对吧?

    非常感谢您的详细回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确。

    我有时会给我解释一些事情:)祝你的项目好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    正如您所解释的、这是值得的、因为我不会知道数据表的深度解释。