This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 不能与 SN7402芯片配合使用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN7402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/727856/txs0108e-txs0108e-does-not-work-with-sn7402-chip

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN7402

我们使用 TXS0108E 将3.3V 逻辑连接到基于 SN7402的5.0V 逻辑。  不管用。 输入 VL 高于1.2V 的情况下、输入电压为4个以上的 SN7402

如果将 HP 1670D 分析仪连接到 TXS0108E、则输出 VH 降至2.0-2.5V

TXS0108E 是否与 TTL 一起工作 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergiy、
    您能否提供原理图或方框图? 我不能完全确定您要从上面的文本中完成什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有一个基于 SN74系列逻辑的旧系统。

    我们的 STM32F103VDT6具有3.3V 逻辑电平、我们使用 TXS0108EPWR 将电平更改为5.0V 逻辑。
    在我们的系统中、所有 I/O 的默认值均为高电平。 有效信号为低电平。
    TXS0108EPWR 的 I/O 直接连接到 SN74逻辑 I/O
    当超过3个 SN74输入连接到 TXS0108EPWR 的同一 I/O 时、低电平提升至1.5-2V。


    内嵌图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Sergiy、
    看起来图像没有通过。 有一个网站介绍了如何在 E2E 上获取图像、网址 为:e2e.ti.com/.../149.4-3-inserting-an-image-on-e2e
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在要结束这篇帖子、因为我没有听到您的反馈。

    如果您能够发布其他详细信息、系统将自动重新打开并通知我。