This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:上电期间具有高阻抗输出的电平转换器、但在电源稳定后自动启用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AUP1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729053/sn74avc8t245-level-translator-with-high-impedance-output-during-powering-up-but-enabled-automatically-after-power-supply-is-stable

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G04

大家好、
我的客户正在寻找一款电平转换器、该转换器在上电期间可以具有高阻抗输出、但在电源稳定后将自动启用、用于 CPU 复位信号。
之前他们使用的是 SN74AVC8T245、但无法自动启用输出。 我们是否有针对此类要求的推荐解决方案?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、
    电源是否具有"电源正常"输出以指示其何时稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    是的。 但"电源正常"输出极性在有效时较高。 它无法直接与 SN74AVC8T245 /OE 引脚连接、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、但像 SN74AUP1G04这样的逆变器可以解决这个问题。