This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:最大功耗

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/730152/cd74hc123-max-power-dissipation

器件型号:CD74HC123

大家好

如果我们问 CD74HC123PW、您会介意吗?

最大功耗是多少 ?

Tjmax (150C)= PD×108C/W+Ta (例如45C)
->105/108=0.97W,正确吗?

然后 、功率耗散公式如下吗?
PD=(CPD + CX)×VCC^2×fi×∑(CL×VCC^2×fo)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    我们有一个常见问题解答帖子、介绍了如何获取 Max PD、您可以通过以下链接找到该帖子: