This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:锁相环

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729959/cd4046b-phase-lock-loop

器件型号:CD4046B

您好!

我是 Staten Island 学院的学生、我使用 CD4046BE 通过电网信号进行锁相。 作为测试路径、我和我的伙伴将从测试路径开始。 我们使用函数波发生器来生成100Hz 的正弦信号和118mV 的峰间电压。 我们希望使用数据表中的比较器2

请参阅图9b、了解 R2和 C1的值。  

R2 = 100K 欧姆

C1 = 200nF

我们很难找到 R1的值。 数据表显示、我们需要计算 Fmax/Fmin、但我们没有 Fmax 和 Fmin 的值。 根据图形说明、它们是中心频率以下和以上的值。 我们需要知道我们是选择这个值、还是需要执行某种测试来找到这个值。  

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您应该只需使用一个电阻即可获得。 R1和 C1决定 VCO 范围、R2将确定您可能不需要的偏移。 尽管如此、我想通知您、您选择的器件适用于必须具有特定电压电平的数字信号(方波)、具体取决于电源电压。 您所说的输入将不起作用。