This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:未使用的引脚

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729349/txb0104-q1-unused-pin

器件型号:TXB0104-Q1

你(们)好

是否可以将未使用的引脚保持断开状态?

据我了解、数据表中提到的是"未使用数据 I/O 对的 A 侧和 B 侧必须保持在相同的状态(GND 或 VCC)"。

但是、如果未使用的引脚保持开路、该器件会发生什么情况。 (如果可能、我们的客户希望引脚保持断开状态。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koji San:

    如果有原理图或快照、请尽可能分享。 我想了解有关应用和所使用接口的更多信息。
    建议将逻辑器件未使用的 IO 引脚连接到 GND、但是 TXB 类似于弱锁存器、试图保持定义的高电平或低电平状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas San、您好!

    感谢你的答复。 好的。 我将要求客户获取任何原理图。
    但是、这些信息将是机密信息、因此、如果我获得这些信息、我们需要通过电子邮件与这些信息进行通信。 请告诉我您的电子邮件地址?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koji San:

    您可以选择私下聊天。